结果:找到"横河 YOKOGAWA SL1400 示波记录仪",相关内容646条
- 日本横河WT1800数字功率计
- 日本横河WT1800数字功率计日本横河[YOKOGAWA]WT18006通道数字功率计产品特点:横河WT1800数字功率计:JIANG集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.WT1800的特点:D/A输出(30通道,选配件)。模拟数据输出***多30个测试参数。日本横河[YOKOGAWA]WT1800数字功率计详细介绍:横河WT1800数字功率计:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.WT1800的特点D/A输出(30通道,选配件)。模拟数据输出***多30个测试参数。电机评测功能(选配件)。内置打印机。基本精度:0.1%。带宽:DC,0.5Hz–1MHz。...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 日本横河WT1800数字功率计 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-10-16 20:21:00
- 罗德与施瓦茨IQR100数据记录仪
- 罗德与施瓦茨IQR100数据记录仪罗德与施瓦茨IQR100I-Q数据记录仪jiangR&SIQR是一款用于记录和播放数字I/Q数据流的高速记录仪,当与诸多具有R&S?DigitalI/Q接口的罗德与施瓦茨仪器一起使用时,R&S?IQR可对数据进行实时存储和播放。主要特点?数字I/Q数据记录和播放的采样率高达99.5Msample/s或398Mbyte/s?2×16位I/Q数据位宽?支持自动增益控制(AGC)?记录和回放两路IQ数据流?便于手动操作的触摸屏?两种型号可满足各种需求:采样率为20Msample/s的R&S?IQR20和采样率为75Msample/s...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗德与施瓦茨IQR100数据记录仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-04-08 20:39:00
- YOKOGAWA横河WT1600数字功率计
- YOKOGAWA横河WT1600数字功率计横河WT1600数字功率计6通道5A50AJIANGWT1600是功率计,设计用于测量节能设备中的极小电流,以及测量大电流以评估大型负载。WT1600的工作电压范围为1.5V至1000V,可支持多种应用。因为它可以接受多达六个相位的信号输入,所以信号WT1600单元可以测量逆变器上的I/O信号。一个单元最多可进行六相输入。两个单元之间的同步测量简化了您的过程。单个WT1600单元最多可以进行六个不同的功率测量(每个电压和电流输入六个)。通过测量起停功能(同步测量),可以同步两个WT1600单元(12个输入)。·一台设备最多可进行六相输入。两个单元之间...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: YOKOGAWA横河WT1600 数字功率计 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-10-12 20:14:00
- 立创EDA试用问题记录
- 立创EDA专业版试用笔记版本:V1.8.28.3559301.一下问题主要是针对原理图的,PCB还没有开始使用。2.查找功能排序问题。3.复制粘贴原件,位号不递增。(1)注:该问题出现在软件运行时间过久后,重新启动软件后该问题消失。4.位号重新分配不起作用。(1)注:该问题出现在软件运行时间过久后,重新启动软件后该问题消失。5.偶尔出现窗口重叠而且子窗口无法移动,造成子窗口无法关闭(关闭按键被重叠了,后面发现鼠标单击一次顶部菜单栏可以解决)。(1)注:怀疑该问题和显示器分辨率过低有关。6.子窗口显示不全,且窗口不能调整大小,如下图所示。(1)注:怀疑该问题和显示器分辨率过低有关,有时那个“确...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA试用问题记录 发帖人:erfanyemu 发帖时间:2022-09-15 01:30:00
- 推荐WT1800横河数字功率计
- 推荐WT1800横河数字功率计产品特点:JIANG横河WT1800数字功率计:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.WT1800的特点:D/A输出(30通道,选配件)。模拟数据输出***多30个测试参数。日本横河[YOKOGAWA]WT1800数字功率计详细介绍:横河WT1800数字功率计:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.WT1800的特点D/A输出(30通道,选配件)。模拟数据输出***多30个测试参数。电机评测功能(选配件)。内置打印机。基本精度:0.1%。带宽:DC,0.5Hz–1MHz。大量程电流输入(2种输入单元)。5A输入单元:10mA–...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: WT1800横河数字功率计 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-06-16 21:19:00
- 横河YOKOGAWASL1400示波记录仪
- 横河YOKOGAWASL1400示波记录仪JIANG横河YOKOGAWASL1400示波记录仪是一个插入式模块型图表记录仪,横河YOKOGAWASL1400示波记录仪带有大内置A4尺寸高分辨率热敏打印机。横河YOKOGAWASL1400示波记录仪提供*简化、*直观、*易于操作的功能。以下是艾克赛普为您介绍横河YOKOGAWASL1400示波记录仪的功能,如有相关问题,请联系长沙艾克赛普仪器仪表公司,联系电话:0731-8428427884284378。横河YOKOGAWASL1400图片横河YOKOGAWASL1400示波记录仪的功能:简化了所有应用的过程•高采样率:10MS/s•数据记录周...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 横河 YOKOGAWA SL1400 示波记录仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-11 21:56:00
- 日本横河WT1800数字功率计
- 日本横河WT1800数字功率计JIANG日本横河[YOKOGAWA]WT18006通道数字功率计产品特点:横河WT1800数字功率计:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.WT1800的特点:D/A输出(30通道,选配件)。模拟数据输出***多30个测试参数。日本横河[YOKOGAWA]WT1800数字功率计详细介绍:横河WT1800数字功率计:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统.WT1800的特点D/A输出(30通道,选配件)。模拟数据输出***多30个测试参数。电机评测功能(选配件)。内置打印机。基本精度:0.1%。带宽:DC,0.5Hz–1MHz。...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 日本横河 WT1800 数字功率计 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-07 19:26:00
- 正确使用横河质量流量计,发挥其高精度性能
- 在科学技术高速发展的今天,各行各业都在不断进行技术改造,更新设备,生产高精度的,他们这么做是为了什么呢?不言而喻,他们都是在潜移默化做着一项工作,那就是降低成本,增加产量。横河质量流量计是一种先进的智能精密质量流量测量仪表,那么如何让质量流量计发挥高精度作用?横河质量流量计的安装位置必须远离振动源和磁场(如大型电机、大型振动源附近)。并且质量流量计必须接地线,因而防止外界电磁干扰是用好质量流量计的一个重要的因素。横河质量流量计在选型时首先要确定工艺流量,然后根据工艺流量选择流量计的口径,工艺流量的上限应不低于流量计设计上限的70%。只有这样才能保证流量计在最佳的状态下运行。从而确保质量流量计...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 横河质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-12 16:08:00
- 横河质量流量计用低价实现高精度
- 横河质量流量计系列是检测部采用了本公司独立开发的热式流速传感器的质量流量计。使用微型机器技术、把超微细的流速传感器与高级的流路设计技术进行融合,用低价格实现了以前没有的高精度、宽可调比。适用于生产工序、实验装置等使用的燃料煤气,各种工业煤气,工厂空气的流量管理及各车间的使用量管理等。横河质量流量检测:与空气、煤气的使用温度、压力无关,可测量换算成标准状态下的流量。(标准状态下的流量是指在1个大气压、0°C(或20°C)时的体积流量。)宽广的测量范围:相对于更大测量流量的低流量区域,一般的气体流量计都难于检测,通过搭载μF传感器,可实现宽广范围的测量、控制。实现了质量流量计CMS的可调比100...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 横河质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:15:00
- STM32F103ZET6工业数据采集SD卡记录模块
- 板子资源:1、所有IO引出2、双串口3、SPI串口通讯总线(支持各种SPI接口IC)4、5V电源与3.3V电源5、SD卡6、USB接口(可USB供电)尺寸:50*100MM发货清单:应用电路板本开发板预装读卡器程序,收到板子后可以验收一下,一根USB线检测板子所有性能,当然也可以串口输出枚举过程,学习USB推荐《圈圈教你学习USB》,技术共享不容易多支持圈圈。
- 所属专栏: 代售推荐 标签: stm32 工业数据采集 SD卡记录器 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:41:00
返回